结果:找到"电子积木 STM32 模块",相关内容1000条
- 电口模块还是光模块、DAC、AOC?一文解析通信接口的优劣之选
- 电口模块是一种通过铜缆(例如双绞线网线)传输的模块,也是光模块的一种,全称光口转电口模块。随着通信技术的迅猛发展,各种通信接口如雨后春笋般涌现,其中电口模块、光模块、DAC直连铜缆以及AOC有源光缆成为了业界的热门选择。这些接口模块各有千秋,它们在不同场景下发挥着重要的作用。为了更好地满足通信需求,我们需要深入了解它们的特点和优势,以便在实际应用中做出明智的选择。接下来,本文将重点探讨电口模块、光模块、DAC以及AOC之间的对比(以10G为例),以帮助读者更好地理解和选择适合自己的通信接口模块。电口模块VS直连铜缆(DAC)电口模块与DAC直连铜缆均适用于短距离传输应用,且都通过铜缆进行传输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-30 14:44:00
- 这个降压模块的原理图中Vin和Iout在立创怎么画,要自己画元件,自己封装吗
- 图片
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 降压模块 电源模块 Vin Iout 发帖人:电子晓白 发帖时间:2024-03-30 11:09:00
- 求助~~~简易电池内阻测试仪设计
- 这是主要内容,然后想众多大佬提供一下思路和有没有一些参考的项目
- 所属专栏: 技术交流 标签: 求助 stm32 电子设计 电赛 发帖人:JeffOu 发帖时间:2023-04-01 23:59:00
- 怎么进行PCB子模块复用
- AD软件可以在原理图中,用子电路做设计,在PCB中,先布好一块线路,然后复用就可以了。LCEDA不知道怎么操作?有知道的可以告知一下吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 子模块 复用 发帖人:老马识途 发帖时间:2022-02-15 11:53:00
- 电口模块和普通光模块的区别有哪些?
- 在说明电口模块和普通光模块的区别之前,易天光通信(ETU-LINK)带大家先了解下什么是电口模块以及普通光模块。其实电口模块是将光口转为电口的模块,作用是把光信号转换成电信号,其接口类型为RJ45。光转电模块是一种支持热插拔的模块,封装类型有SFP、SFP+、GBIC等。电口模块具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。根据电口模块速率的不同可以分为百兆电口模块、千兆电口模块、万兆电口模块以及自适应电口模块,其中千兆电口模块与万兆电口模块的应用最为广泛。普通光模块是可以发射和接收模拟信号的光学器件。作用是将电信号通过光模块的发射端后转化为光信号,再经过接收端将光信号转化为电信号以此实现光电转换。光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-07 10:18:00
- 万兆电口模块的应用及优势
- 万兆电口模块,也就是10GBase-TCopperSFP+电口模块,其采用RJ45接口,最高速率可达10G,传输距离最远能够达到30m。万兆电口模块主要是集成在交换机、网卡等产品上,广泛应用于万兆以太网中。10G电口模块因为性价比高、使用寿命长的优点,所以被大数据中心、高校研究所内部网络系统、政府视频监控系统所采用。电口模块既降低了经济负担,同时也实现了长久运行的硬性要求。电口模块相比其他光模块而言的优势在于性价比。在100M传输距离内,若使用光模块需要用光纤进行布线、增加光电转换器设备,导致光模块的应用成本太高;而使用电口模块则可以直接用在现有的铜缆布线系统中。在多数情况下,数据中心都是内...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆电口模块 10G电口模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-20 17:23:00
- 易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块通过1KV浪涌测试
- 近日,易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块在客户端通过包括严格的1KV电压浪涌测试和其它测试项目,实现批量交付,标志该款产品性能和可靠性均达成行业领先水平。万兆10GBASE-T测试的难点来源于PAM16的调制方式,16级脉冲幅度的复杂性使得常用的眼图测试(如100BASE-T)和模板测试(如1000BASE-T)都难以实现,从而IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试转而采用频谱衡量的方式,需要多个昂贵的测试仪器搭建测试系统才能完成该测试。易飞扬新出品的万兆电口模块可以通过最严苛的IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试,测试项目包括8大测试项目,分别是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-20 15:43:00
- 易天光通信可提供哪些RJ45电口模块?
- 电口模块也叫光电转换模块、光口转电口模块,它是一种支持热插拔模块、封装形式是SFP和SFP+,连接器类型都是RJ45。根据速率的不同可以分为:1000M、自适应10/100/1000M、自适应10/100M和10GSFP+电口模块。易天(ETU-LINK)千兆电口模块的特征可热插拔SFP封装/RJ45接口支持100m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C;工业级:-40to+85°C易天光通信(ETU-L...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 电口模块 光模块 SFP+电口模块 千兆电口模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-03 17:23:00
- ABT电子入门套件实例1:获取天气数据
- 自己做了一系列的传感器模块,适合新手入门学习,接线简单快捷,容易上手。废话不多说,来看一个实例:通过Esp8266获取天气情况。1所需硬件ArduinoUNO数量1;转接板数量1;Esp8266模块数量1;按钮模块数量1;0.96OLED屏数量1;水晶头电缆数量2;2模块间连线先把OLED屏插在转接板上:再把转接板插在UNO上:把8266模块插在JR3上,按钮模块插在JR1上:下面是上电运行的效果,默认显示城市、天气和温度:通过按钮切换到生活指数(穿衣指数、紫外线强度和运动指数)界面:3Esp8266单独编程使用支持8266的ARDUINOIDE环境编程,编程环境安装方法网上有很多介绍,这里...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 传感器模块 电子入门套件 发帖人:双源电子 发帖时间:2017-12-04 17:31:00
- TB6612电机驱动板模块小体积高性能超L298N自平衡小车3PI光电隔离
- 光电隔离的TB6612FNG直流电机/步进电机驱动板/平衡车电机驱动模块,响应快。优势介绍:1、对TB6612FNG的AIN1、AIN2、BIN1、BIN2、PWMA、PWMB六根控制线都进行了光电隔离,不管您是控制直流还是步进都能做到有效的抗干扰隔离。2、PWMA和PWMB同时采用快速光耦,大大提高了调速的灵敏度。使电机反应迅速。3、我们对感性负载产生的反电动势,设计了稳定处理电路,防止烧毁芯片。4、板载5V线性电源输出,纹波小.对单片机毫无干扰。【实物图片】驱动板尺寸:50.2mmX48.2mm安装尺寸:40mmX38mm孔径:直径3mm【主要功能特点】·关键芯片:TB6612FNGLD...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: TB612 电机 驱动 模块 小体积 光电隔离 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-09-03 11:35:00
返回